+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
再昇華( )は、昇華()とも呼ばれ( )、液相を経由せずに物質が気体状態から固体状態へ直接移行する相転移()である( )。 この過程は、温度が十分に低下し、かつ/または圧力が上昇した条件下で発生し、その条件下では、気体分子が運動エネルギー を失い、規則的な結晶格子または緻密な固体構造を形成するほどになります。
再昇華のメカニズムは、熱力学の原理 に基づいており、系が体積を減少させ、分子間相互作用を最大化することで、内部エネルギーを最小限に抑えようとする現象を説明しています。 このプロセスの特徴的な側面は、凝縮熱や凝固熱と同様に昇華熱が放出されることであり、新しく形成された固相の安定性を確保するためには、この熱を系から放散させる必要があります。
分子レベルで見ると、再昇華は気体分子の並進自由度の急激な減少を伴い、熱エネルギーの減少とファンデルワールス力や化学結合の増大の影響を受けて、分子は秩序立った結晶構造へと配列し始めます。 このプロセスは、霜の形成、表面での氷の形成、高山の大気中での分子の沈着など、多くの自然現象において重要な役割を果たしています。
工業技術において、昇華は、固体の分留を含む化学物質の精製や、昇華薄膜堆積(PVD - 物理的気相堆積)に利用されています。ここでは、気体から固体への制御された相転移により、形態や化学組成が正確に定義されたコートの製造が可能になります。
分析化学では、再昇華プロセスは低揮発性化学物質の分離および精製法に利用されており、物質蒸気の選択的凝縮によって混合物からの分離が可能になります。マイクロエレクトロニクス およびナノテクノロジー では、制御された再昇華が、半導体基板への機能性薄膜材料の成膜や、オプトエレクトロニクスデバイスの設計に利用されています。
再昇華圧力や成膜温度などの再昇華パラメータは、物質の特性、その三重点 、および極性、モル質量、分子間結合強度などの特定の分子特性に依存します。 このプロセスを精密に制御するには、再現性と得られた固相の高品質を保証する、高度な温度制御システム、真空システム、および結晶化分析手法が必要となります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。