+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電気モーター - 定義

電気モーター は、電気エネルギーを機械エネルギー(通常はシャフトに伝達されるトルクの形をとる)に変換する電気機械装置です。その動作原理は、磁場と導体 内の電流との相互作用に基づいており、ローレンツ力の法則に従って、これが機械的な力を生み出します。 モーターの構造は通常、磁場が生成される 固定部分(ステーター )と、この磁場の影響を受けて回転し始める可動部分(ローター )で構成されています。

電気モーターは、電源の種類に応じて、直流(DC)モーター および交流(AC) に分類されます。 ACモーターのグループには、非同期(誘導)モーター 、同期モーター、ブラシレスモーターが含まれ、DCモーターには、ブラシ付きおよびブラシレス(BLDC)ユニット が含まれます。各タイプには、構造、制御、および動作特性に関連する固有の特性があり、それらが様々な産業および技術分野での用途を決定します。

モーターを特徴づける基本的なパラメータには、定格出力 、供給電圧、回転数、効率、トルク、および制御方式があります。モーターは定負荷または可変負荷で動作可能であり、その選定は、動特性、制御精度、運用コスト、信頼性などの要件といった使用条件によって決まります。 今日の電動アクチュエータは、多くの場合、インバータ、コンバーター、またはサーボコントローラと連動して動作し、運動パラメータを完全に制御することを可能にしています。

電気モーターは、産業、輸送、オートメーション、家電製品、HVACシステム 、電気自動車、ロボット工学、および電気を回転運動や直線運動に変換する必要があるその他多くの用途で広く使用されています。 その高い効率、信頼性、そして精密な制御能力により、電気モーターは現代の技術システムおよびエネルギーシステムにおいて重要な構成要素となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る