+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

햅틱 기술(햅틱스) - 정의

햅틱 기술()은 햅틱 피드백( ) 으로도 알려져 있으며, 디지털 환경에서 실제 신체적 접촉을 시뮬레이션 하기 위해 촉각 자극을 생성하고 수신하는 것을 다루는 공학 및 인간-기계 상호작용 분야입니다. 이는 정밀하게 제어된 기계적, 전기적 또는 초음파 신호 를 사용하여 사용자의 피부, 근육 및 고유수용체와 상호 작용함으로써 압력, 질감, 온도 및 움직임 감각을 사실적으로 재현하는 것을 기반으로 합니다.

햅틱의 기초는 진동, 저항력 또는 표면 변형을 생성하여 촉각 감각의 동적 변조 를 가능하게 하는 압전, 전자기 및 정전기 액추에이터와 같은 햅틱 액추에이터입니다. 고급 햅틱 시스템은 감각적 피드백( )을 통합하여(), 자극의 강도와 특성을 사용자의 상호 작용에 실시간으로 적응시킬 수 있습니다. 이러한 기술은 동적 운동 매개변수, 재료 강성 및 물리적 접촉 조건의 분석을 기반으로 한 햅틱 모델링 알고리즘( )을 사용하여 가상 물체와의 상호 작용을 정확하게 표현합니다.

촉각의 가상화는 인간-컴퓨터 상호작용 시스템( ), 로봇공학( ), 증강 현실( ) 및 가상 현실() 분야에서 응용되며, 여기서 햅틱 피드백은 몰입감을 높이고 디지털 객체의 직관적인 조작을 가능하게 합니다. 의료 분야에서는 로봇 수술 및 훈련 시뮬레이션에 햅틱 기술이 활용되어 조직 및 장기의 저항을 매핑함으로써 시술의 정밀도와 수술 안전성을 높입니다. 산업 분야에서는 햅틱 기술이 원격 제어 및 원격 조작 시스템에 적용되어, 극한이나 위험한 환경에서도 로봇을 조작할 수 있게 합니다.

햅틱 기술의 역동적인 발전에는 전기활성 고분자나 강성을 제어할 수 있는 메타물질과 같은 첨단 스마트 소재의 활용이 포함되며, 이를 통해 촉각 표면의 특성을 적응적으로 변화시킬 수 있습니다. 초음파 및 정전기 기술을 활용하면 직접적인 물리적 접촉 없이도 접촉력을 생성할 수 있어, 인터페이스 비접촉 및 보조 기술 분야의 응용 가능성이 열립니다. 햅틱 신호 처리 시스템 은 인공 지능 및 기계 학습 알고리즘을 통합하여, 개별 사용자의 특성에 따라 촉각 경험을 개인화하고 상호 작용을 최적화할 수 있게 합니다.

햅틱 기술의 발전은 API 햅틱 및 촉각 인터넷 인터페이스와 같은 통신 프로토콜의 표준화에 의해 뒷받침되며, 이를 통해 저지연 네트워크 를 통해 촉각 데이터를 전송할 수 있습니다. 사물인터넷(IoT) 및 모바일 기기 시스템에 햅틱 기술을 구현함으로써, 주변기기, 제어 패널 및 증강 현실 시뮬레이터 에서 사용되는 현실감 있는 촉각 경험을 통해 사용자 상호작용이 더욱 풍부해집니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기