+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ボディ - 定義

Bod (英語. baud) は、電気通信および電子工学において、通信チャネルにおけるデータ伝送のシンボル・レートを決定するために使用される測定単位である 。単位時間あたりの信号状態変化の回数を意味し、ボー(Bd)単位で表され、1bdは1秒あたりの1シンボル変化に相当する。デジタル伝送システムにおける基本的なパラメータで、チャネル容量 に直接関係するが、1 つのシンボルが複数のビット の情報を表すことがあるため、1 秒あたりの実際の送信ビット数ビット とは必ずしも一致しない。

ボッド値とバイナリ・ビット・レートの関係は、変調の技法 と、各信号の状態変化でエンコードされる情報量に依存する。バイナリ・キーイング(ASK、FSK、PSK )を使用する伝送システムでは、各状態変化はちょうど1ビット を伝送するので、bod のレートはビット毎秒(bps)のビット・レートに等しい。QAM(直交振幅変調)やマルチレベルPSKなど、より高度な変調方式では、各シンボルが複数のビットを表すことができるため、信号の変化回数を同じに保ちながら実効伝送レートを上げることができます。

](/jp/ja/news/library-articles/page/62248/) 通信システムでは、シンボルレートを増加させるには伝送チャネルの帯域幅([)を増加させる必要があるため、bodは伝送システムの帯域幅を決定する重要なパラメータである。伝送媒体の減衰 や干渉に起因する制限のため、エラー訂正、適応フィルタリング、線形符号化などの補償技術を使用する必要がある。これは、歪み の影響を最小限に抑え、高い伝送品質を維持しながら帯域幅要件を低減するものである。

シリアル伝送 RS-232のような古典的な通信インターフェースでは、bod値は公称データ伝送レートを指定するものであり、実際のスループット は、制御ビット、パリティ、フレーム間ギャップなどの伝送プロトコルの構成にも依存する。光ファイバー伝送や無線通信などの最新のシステムでは、bodは信号符号化の最適化を決定するパラメータの1つであり、スペクトル資源の効率的な使用を可能にし、伝送環境における電磁干渉 を最小限に抑える。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る