+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

クリストロン - 定義

クライストロン は、クラスの電子管 に属するマイクロ波管で、通常センチ波やデシ メター波帯の超高周波信号を増幅または発生するために使用される。クライストロンの動作原理は、電子ビームの速度の変調に基づいており、共振器のアレイとの相互作用の結果、電子がいわゆる電子パケットにクラスター化され、それに続いて、このビームの運動エネルギー](/jp/ja/news/library-articles/page/61806/) が所望の周波数の電磁場エネルギーに効果的に変換される[。

クライストロンの基本コンポーネントは、電子を放出するカソード() 、ビームを形成する電極() 、1つまたは複数の共振器(変調チャンバーおよび出力チャンバーとも呼ばれる)、ドリフトスペース、コレクターである。電界()によって加速された電子( ) は最初の共振器に入り、そこで交番RF電界の影響を受けて速度が変調される。ドリフト空間では、電子はバースト状に集中し、出力共振器に到達すると強い電磁場を誘起する。このプロセスは、さらに中間共振器を使用することで強化することができる。

クリストロンにはシングル共振器(発振器)とマルチ共振器(オペアンプ)があり、後者は増幅率が高く、高出力での動作が可能という特徴がある。これらの特性により、レーダーシステム、レーダー、衛星、テレビの送信機、粒子加速器 、大電力伝送線路などに応用されている。

クライストロンの効率は、真空のパラメータ、共振器の形状、ビーム集束システムの品質、共振周波数の精密な調整によって決まります。半導体技術の発展にもかかわらず、クライストロンはマイクロ波帯で高出力と高信号安定性が要求されるアプリケーションに不可欠です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る