+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
マグネトロンは、マイクロ波を発生させる高電圧電子管 であり、その動作は、閉じた共振構造における、電界および磁界中での電子の動きに基づいている。電気エネルギーを電磁波に変換することができる発振装置で、 ギガヘルツのオーダーの周波数で、主にレーダー技術、マイクロ波通信、電子レンジで使用される。
マグネトロンの基本設計は、装置の中央部に位置する円筒形カソード と、共振空洞を含むリング状のアノード で構成される。 電極の間は真空で、全体は電子の運動面に垂直な磁場中に置かれる。磁場の影響を受けて陰極から放出された電子( )は、湾曲した経路に沿って移動し、陽極の共振空洞と相互作用して電磁振動の励起につながる。
励起された電磁波は空洞のひとつから集められ、導波管を介して出力される。 発生する信号の周波数は、共振器の形状と供給電圧に依存する。マグネトロンは自動生成モードで動作し、外部からの励起信号を必要とせず、マグネトロン自身が振動を維持します。他のマイクロ波発生器のような正確な周波数制御はできませんが、マグネトロンはその高出力と設計のシンプルさで際立っています。
技術的な用途では、マグネトロンは、特にレーダーシステムで高出力の短パルス( )を放射するために使用され、工業用機器では材料の乾燥や加工に使用され、家庭では調理器のマイクロ波エネルギー源として使用されている。最新の設計は、運転を安定させ、効率を向上させ、最新の制御システムと統合するために変更することができる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。